Vakuum-Komponenten

Vakuum-Sauggreifer
Vakuum-Sauggreifer
  • Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an Sauggreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien und bietet den passenden Sauggreifer für jede Anwendung. Sauggreifer bestehen aus Sauger und Anschlussnippel.
×
Vakuum-Sauggreifer
Vakuum-Sauggreifer von Schmalz unterteilen sich in Universal-Sauggreifer und Sauggreifer für spezielle Anwendungen. Universell einsetzbare Sauggreifer decken ein breites Anforderungsspektrum ab. Sauggreifer für spezielle Anwendungen sind für individuelle Branchen-Anforderungen entwickelt worden. Sie zeichnen sich durch besondere Eigenschaften aus, z. B. für die Handhabung von dünnwandigen und öligen Karosserieteilen in der Blechindustrie oder für poröse und strukturierte Werkstücke in der Holzindustrie.
Spezialgreifer
Spezialgreifer
  • Spezialgreifer kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen Sauggreifer keinen Unterdruck erzeugen können. Schmalz bietet eine Vielzahl von Spezialgreifern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Wirkprinzipien an.
×
Spezialgreifer
Spezialgreifer kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen die üblichen Sauggreifer nicht einsetzbar sind. Einsatzgebiete der Spezialgreifer sind beispielsweise das Handling von Wafern, Folien, Displaygläsern, bruchempfindlichen Werkstücken oder gewebeartigen Faserverbundwerkstoffen. Sie dienen, genau wie die Sauggreifer, als Verbindungselement zwischen dem Werkstück und der Handhabungsanlage.
Flächengreifsysteme und Endeffektoren
Flächengreifsysteme und Endeffektoren
  • Universelle Flächengreifsysteme
  • Systembaukasten für Endeffektoren
  • Anschlussfertig für verschiedenste Roboter-Applikationen
×
Flächengreifsysteme und Endeffektoren
Flächengreifsysteme eignen sich für ein sehr breites Einsatzspektrum. Sie greifen verschiedene Oberflächen und Geometrien, poröse oder luftdichte Werkstücke sowie Werkstücke in undefinierten Positionen. Endeffektoren werden aus Elementen des Systembaukastens konstruiert. Ein Online-Konfigurator hilft bei der Auslegung. So können die Endeffektoren schnell und effizient an verschiedene Verpackungs-Prozesse angepasst werden.
Befestigungselemente
Befestigungselemente
  • Schmalz bietet ein breites Programm an Befestigungsmöglichkeiten um Sauggreifer oder Spezialgreifer in ein Vakuum-System zu integrieren.
×
Befestigungselemente
Mit Hilfe der Befestigungselemente von Schmalz können Greifer individuell in das Greifsystem integriert werden. Die Profile, Traversen und Verbindungen stellen dabei das Grundgerüst des Vakuum-Greifsystems dar. Um Höhentoleranzen von Werkstücken auszugleichen, werden Federstößel eingesetzt. Darüber hinaus federn sie das Aufsetzen des Sauggreifers ab und ermöglichen die Handhabung von empfindlichen Werkstücken. Gelenkige Aufnahmen ermöglichen durch die allseitig schwenkbare Ausführung eine bessere Anpassung des Sauggreifers an das Werkstück.
Vakuum-Erzeuger
Vakuum-Erzeuger
  • Vakuum-Erzeuger stellen das nötige Vakuum bereit. Das Vakuum wird entweder pneumatisch (Ejektoren) oder elektrisch (Pumpen, Gebläse) erzeugt. Ejektoren verfügen über intelligente Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle.
×
Vakuum-Erzeuger
Schmalz bietet ein breites Produktprogramm an Vakuum-Erzeugern. Je nach Werkstück und Anwendung eignen sich unterschiedliche pneumatische oder elektrische Vakuum-Erzeuger. So können beispielsweise pneumatische Ejektoren in Industrieroboter-Anwendungen oder Vakuum-Pumpen als zentrale Vakuum-Erzeugung in Portal-Umsetzanlagen eingesetzt werden.
Ventiltechnik
Ventiltechnik
  • Ventile dienen der Steuerung des Vakuums sowie der Druckluft. Sowohl die Prozesssicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit des Vakuum-Systems wird mit den passenden Ventilen erhöht.
×
Ventiltechnik
Die Ventiltechnik von Schmalz trägt in hohem Maße dazu bei die Prozesssicherheit zu optimieren. So verhindern beispielsweise die Rückschlagventile, dass angesaugte Werkstücke bei Leckage vom Greifsystem abfallen. Elektromagnetventile können zur Steuerung von Druckluft bzw. Vakuum eingesetzt werden. Aufgrund unterschiedlicher Nenngröße können sie direkt auf die kundenspezifische Anwendung abgestimmt werden.
Schalter und Systemüberwachung
Schalter und Systemüberwachung
  • Für den sicheren Betrieb eines Vakuum-Systems ist die Einrichtung einer Systemüberwachung entscheidend. Schmalz bietet ein breites Programm an Schaltern, Mess- und Regelgeräte sowie Warneinrichtungen.
×
Schalter und Systemüberwachung
Komponenten zur Systemüberwachung werden in allen Bereichen der automatisierten Handhabung eingesetzt, so z. B. in Feedersystemen der Automobilindustrie, in der Kunststoffindustrie sowie in anderen Anwendungen zur Erhöhung der Prozesssicherheit.
Filter und Verbindungen
Filter und Verbindungen
  • Filter schützen den Vakuum-Erzeuger vor Verunreinigungen. Vakuum-Verteiler, Schlauchleitungen und Verbindungen komplettieren das Vakuum-System und verbinden Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger.
×
Filter und Verbindungen
Zum Schutz des Vakuum-Erzeugers oder des Ventils in staubigen Umgebungen werden Filter eingesetzt. Die Filter werden zwischen dem Sauggreifer und dem Vakuum-Erzeuger oder dem Ventil im System eingebaut. Alle Schläuche und Verbindungen, die zum Aufbau eines funktionsfähigen Vakuum-Systems nötig sind, können in unseren Produktprogramm gefunden werden.
Didaktik
Didaktik
×
Didaktik
Das breite Programm an einzelnen Vakuum-Komponenten bietet alle Elemente zum Aufbau von Vakuum-Systemen für die Automation, vom Sauggreifer über Vakuum-Erzeuger bis hin zur Systemüberwachung.
Digitale Lösungen
Digitale Lösungen
  • Digitale Lösungen von Schmalz helfen dabei, das Potential von intelligenten Komponenten, insbesondere von IO-Link-Geräten, voll auszuschöpfen. Sie sind von der Inbetriebnahme über den Betrieb bis hin zum Service einsetzbar.
×
Digitale Lösungen
Neben Software zur umfänglichen Nutzung von digitalen Services für intelligente Komponenten bietet Schmalz auch USB IO-Link Master zur Parametrierung und Analyse der intelligenten Geräten an.